This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 大家好、我对电平转换器 IC 有疑问。

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/867032/hi-i-have-a-question-about-level-shifter-ic

主题中讨论的其他器件:TXS0108E

您好!

我正在研究使用不同电源电压的两个 IC 之间的通信。

我开始想知道使用上拉电阻器和使用电平转换器 IC (如 TXS0108E)进行 IC 通信之间的区别。

如果我理解正确、当我们使用漏极开路拓扑而不使用电平转换器 IC 时、只要使用具有适当电源电压的上拉电阻器、我们就可以使两个 IC 像下面那样进行通信。

那么、我们为什么 需要在两个不同的电源电压 IC 之间使用电平转换器 IC (如 TXS0108E)?

与仅使用上拉电阻器相比、使用电平转换器 IC 有哪些优势?

谢谢、

Yunsik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这样的开漏输出可用于单向电平转换。

    诸如 LSF/TXS 的杆式换挡器 IC 可实现双向信号并具有自动方向感应。 TXS 还具有边缘加速器、可实现比使用无源上拉电阻器时所能达到的速度更高的速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 与此类似、但它不采用公共源极 FET 布置、而是具有允许双向转换的公共栅极。

    TXS 类似于 LSF、但具有内部上拉电阻器和边缘加速器、如 Clemens 所述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的回复!

    我可以理解

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    感谢您的回复!

    我可以理解