This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T/4T245、TXS0104/0108和 TXB0104/0108

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/867700/sn74axc8t-4t245-txs0104-0108-and-txb0104-0108

器件型号:SN74AXC4T245
Thread 中讨论的其他器件:TXB0104

大家好 、

SN74AXC8T245RJWR 和 SN74AXC8T245RHLR 有何区别?

SN74AXC8T/4T245RJWR 能否 替代  TXS0104/0108或 TXB0104/0108?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    请参阅以下文档、了解差异 bw AXC/TXS。

    什么是应用电压电平和其他信息来做出合适的选择。

    您还可以根据下面使用的界面参考有关建议的常见问题解答: