This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC193-Q1:ESD

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC193, CD74HC30, CD74HC390, CD74HC93

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/861666/sn74hc193-q1-esd

器件型号:SN74HC193-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74HC193CD74HC30CD74HC390CD74HC93
  1. SN74HC193QPWRQ1

       CD74HC390M96

我想知道上述两种材料的 HBM ESD 等级。 请帮助我确认。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已通知我们的质量团队检查这些器件上是否有可用的 ESD 数据。 如果没有、我将提交一份 ESD 请求以获取该数据。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、期待您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们无法找到任何现成的 ESD 数据。 我将继续并提交 ESD 请求。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有 ESD 等级?的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在我说过的当天就提交了 ESD 结果申请。 如果尚未完成、我现在联系您、为您安排时间表。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 sn74HC193器件上为2kV。

    我们没有足够的 CD74HC390器件信息、但我看到 CD74HC 系列器件(CD74HC30)为1kV。 此 ESD 级别是否足够?

    您也可以考虑使用具有1.5kV ESD 的 CD74HC93器件等其他器件。