This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC8T245:输入电压问题

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC8T245, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/867589/sn74avc8t245-input-voltage-question

器件型号:SN74AVC8T245
主题中讨论的其他器件: SN74AXC8T245

大家好、

SN74AVC8T245的数据表未指定最大高电平输入电压。
这是否意味着输入高于 VCCI 是可以接受的、例如、如果 VCCI=1.8V 且 VI=3.3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    是的、您可以施加高于 VCCI 的更高电压、但由于该器件具有双电源、因此您可以将电源电压改为3.3V、并将输入电压设置为3.3V。 工作电压电平是多少?

    或者、您也可以考虑为此使用 SN74AXC8T245。