This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] OE 引脚上是否需要下拉(或上拉)电阻器、或者能否将其直接连接到 TXS/TXB 电源?

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/867354/faq-is-it-necessary-to-have-pull-down-or-pullup-resistor-on-the-oe-pin-or-can-i-connect-it-directly-to-txs-txb-supply

常见问题解答:逻辑和电压转换 > 输入参数>>电流常见问题解答

OE (输出使能)具有过压容限、高输入阻抗、高电平有效使能引脚、适用于大多数 TXS、TXB 器件。

如果在上电或断电期间 IO 必须处于高阻抗状态、建议 OE 引脚具有一个下拉电阻器。 一旦电源稳定、OE 引脚可被接合(高电平 w.r.t Vcca)以使器件正常运行。

如果 IO 不需要处于高阻态、则 OE 引脚始终可以启用(通过高电平信号或连接到 Vcca 电源)。  请注意、OE 下拉电阻器只是一个建议、而不是一个要求。

TI 没有以 Vccb 电源引脚为基准的器件、但可以连接到 Vccb 电源、因为 OE 具有过压容限。

请参阅以下常见问题解答: