This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]对于 TXS、TXB 器件、能否将 OE 引脚连接到 Vccb 电源引脚而不是 Vcca?

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/867350/faq-can-i-connect-the-oe-pin-to-vccb-supply-pin-instead-of-vcca-for-txs-txb-devices

常见问题解答:逻辑和电压转换 > 输入参数>>电流常见问题解答

OE (输出使能)是大多数 TXS 和 TXB 器件的高电平有效 CMOS 高输入阻抗引脚。

OE 以 Vcca 电源为基准、电压电平为基准。 即 VIH 和 VIL 为~0.7*Vcca 和0.35*Vcca。

OE 可耐受过压、因此可连接至 Vccb 电源、在大多数情况下、该电源通常高于 Vcca。 必须注意确保 OE 引脚的逻辑电平保持如注释所述、以确保正常运行。