This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT126:焊接温度审查请求

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/866350/sn74ahct126-soldering-temperature-review-request

器件型号:SN74AHCT126

大家好、

我的客户要求我们审查其焊接温度是否符合我们的器件规格。 请为我的客户提供支持?

请离线向我发送回复。 然后,我将向您返回详细信息。

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh、

    客户使用哪种封装?

    请参阅下面有关焊接曲线的应用手册。

    http://www.ti.com/lit/an/slta054a/slta054a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shereyas - San、

    客户使用 TSSOP。

    它是否符合 JEDEC J-STD-020D 260摄氏度?

    TI 是否有任何有关使用焊铁实施的指南文档?

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、如果您查看产品文件夹的质量和封装选项卡、您将看到 MSL 等级/回流焊峰值额定值。

    此器件的额定电平为1-260C-Unlim。

    对于使用铁焊接、没有任何特定的应用手册。 Shreyas 已链接的一个选项是最好参考的。

    谢谢!

    卡兰