This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:适合 LPC 端口应用的解决方案

Guru**** 2996190 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, TXB0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/866533/lsf0108-the-right-solution-for-lpc-ports-application

器件型号:LSF0108
主题中讨论的其他器件: TXB0304

大家好、团队、

我的客户正在寻找 LPC ( 低引脚数) 1.8V (SOC 侧)至3.3V (LPC 器件侧)的器件。  电平位移解决  方案、LPC 在 SOC 侧推挽、在器件侧开漏。 速度为33MHz。

我已经阅读了 E2E 上的一些主题、例如"LSF0108:LPC 接口的应用"和"TXB0304:Intel Gemini Lake + TXB0304"、但我仍然不知道哪一个器件是合适的解决方案、所以您想建议使用哪一个?

谢谢、

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    安东尼

    对于具有这些速度的开漏信号、最好的解决方案是 LSF 器件。 您需要多少个通道?

    请注意、自动双向器件没有驱动强度。 因此、您的布线长度必须尽可能短、并且您的器件不需要任何驱动强度/具有 CMOS 输入。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Karan、

    客户需要此处的5通道器件。

    未来的信号速度可能会高达60MHz。

    我在论坛上看过有关 LSF0108的另一个案例、它看起来就像 LPC 信号有问题、例如低电平的偏移、缓慢的压摆率、并且可能也有热问题。 那么、我们是否有一些基于此应用的测试数据?

    谢谢、

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    数据表中有一个1.8 <>3.3V 时50MHz 信号的示例。