This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G97:24MHz 频率

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G97

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/867245/sn74aup1g97-24-mhz-frequency

器件型号:SN74AUP1G97

您好、E2E、

你好。

 如果器件配置为非门、SN74AUP1G97是否可以支持24MHz 输入频率?  输出将用作 D 触发器时钟的输入。

提前感谢您的帮助。

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    取决于电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    在较高的电压范围(3.3V)下、AUP 可支持高达190Mhz 的频率。 24MHz 完全在范围内、应该正常。