This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC594:交叉

Guru**** 2956070 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV165A, SN74AHC594, SN74LV594A, SN74HC594, SN74LS165A, SN74HC165, SN74ALS165, CD74HC165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/866901/sn74hc594-cross

器件型号:SN74HC594
主题中讨论的其他器件:SN74LV165A、 SN74AHC594、 SN74LV594A、 SN74LS165A、 SN74HC165、 SN74ALS165、 CD74HC165

团队、  

客户必须为其所有组件提供双源代码。

他们询问 SN74HC594DR 和 SN74LV165A 是否有引脚兼容的交叉器件(Q1或目录)。  

他们还询问有关 MAX7317AEE+T 的信息、我没有看到它的交叉参考。  

感谢您的意见

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    您是否需要相同功能的其他选项? 不确定在您提供器件型号时要交叉参考的内容。

    对于 MAX7317AEe+T、我们不支持这些类型的器件、您可能更幸运地加入了接口团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道、这是令人困惑的。 是的、我们最终将自己作为第二货源。 如果存在任何供应链问题、这是客户保护其设计的方法。 我宁愿让他们放置两个 TI 选项、并添加我们的比较器。  

    如果您有两个 TI 器件的替代产品、它们将以引脚兼容的形式提供相同/相似的性能-请告诉我。  

    谢谢

    Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 不生产任何 SPI I/O 扩展器。

    要获得引脚兼容的交叉器件、您必须在另一个系列中查找名称型号。

    对于 SN74HC594:SN74AHC594、SN74LV594A。
    对于 SN74LV165A:CD74HC165、SN74ALS165、SN74HC165、SN74LS165A。

    我不知道它们的电气特性是否与实际要求相匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    我现在了解更多。 Clemens 提供了一些不错的选择、但他也提出了一个好的观点、即这些器件不共享相同的参数。

    为了缩小列表范围、我建议使用参数最接近的器件、以减少由不同性能引起的任何问题。

    SN74HC594: SN74AHC594

     SN74LV165A: SN74HC165