This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC244A:输出阻抗始终为/OE = 0V

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/866659/sn74lvc244a-output-impedance-with-oe-0v-always

器件型号:SN74LVC244A

大家好、

了解 SN74LVC244A 具有 Ioff 特性、但在数据表中、它说使用/OE 引脚到 VCC 的上拉电阻器。  

如果/OE 引脚始终接地怎么办?  

当 VCC = 0V 时、我可以想象输入和输出引脚将是高阻抗。 对吧?

当 VCC = 1.65V 及以上时、器件将正常运行。  

问题是、当 VCC 上升但低于1.65V 时、输出阻抗是多少? 未定义?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表显示:

    OE通过一个上拉电阻器连接至 VCC、以确保加电或断电期间的高阻抗状态。

    如果您不关心上电或断电期间输出的状态、则可以将 OE 直接连接到 GND。 当 VCC 超出建议的工作条件时、输出未定义、即、它们可能会驱动低电平或高电平、或者具有高阻抗或在这些状态之间切换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我理解数据表建议通过上拉电阻器将/OE 连接到 VCC。  

    这里的问题是、如果/OE 引脚已连接到 GND、情况如何? 下面是我的理解、请帮助确认。 谢谢。  

    当 VCC = 0V 时、我可以想象输入和输出引脚将是高阻抗。 对吧?

    当 VCC = 1.65V 及以上时、器件将正常运行。  

    问题是、当 VCC 上升但低于1.65V 时、输出阻抗是多少? 未定义?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PengYu:

    当 VCC = 0V 时、我可以想象输入和输出引脚将是高阻抗。 对吧?

    没错。 这在数据表中由电气特性中的 I_off 定义:

     

    当 VCC = 1.65V 及以上时、器件将正常运行。  

    没错。 这由数据表和功能表中建议运行条件表中的电源电压定义。

    问题是、当 VCC 上升但低于1.65V 时、输出阻抗是多少? 未定义?

    是的、 如果 OE 引脚在启动期间保持低电平、则这是一个未定义的运行区域。

    另一种说法是:

    如果  OE 在加电或断电期间保持0V、则不能确保加电或断电期间的高阻抗状态。

     

    某些输出可能会在低至 Vcc = 0.2V 的电压下有效、但输出更有可能在 Vcc = 1V 之后才开始工作。 在这种低电压下、输出阻抗仍然相对较大。 在1.65V 时,该器件的最大输出阻抗为~150欧姆,因此,如果器件仍在该电压下工作,那么在1V 时,我预计最大输出阻抗为~1.5k 欧姆。