This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC595:8*8 LED 矩阵

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV595A, SN74AHC595, TPIC6C595, TLC59213

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/867005/sn74hc595-8-8-led-matrix

器件型号:SN74HC595
主题中讨论的其他器件:SN74LV595ASN74AHC595TPIC6C595TLC59213

大家好、

1.是否可以删除 ULN2003?  

2.由于595的灌电流和拉电流相同、我是否应该在上面的74HC595之后添加另一个 ULN2003?

此致、

Nison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ULN 支持比 HC 高得多的电流。 当控制器一次驱动整个行、但最多驱动一列时、这就很有意义。 如果一次只驱动一个 LED、则不需要 ULN。

    其他系列的驱动强度高于 HC;SN74AHC595可驱动8mA、SN74LV595A 和16mA (均为5V)。

    您可以在单个芯片中将移位寄存器和低侧驱动器与 TPIC6C595等电源逻辑器件相结合。

    ULN 是一款低侧驱动器、无法提供电流。 TLC59213等高侧驱动器、但达林顿晶体管上的压降意味着它通常不与5V 电压搭配使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以考虑使用 LED 扩展板 TI 设计: