This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC21:SN74HC21 ESD HBM/CD/mm 数据

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/866730/sn74hc21-sn74hc21-esd-hbm-cd-mm-data

器件型号:SN74HC21

你(们)好,先生

您可以帮助共享 ESD HBM/CD/mm 数据吗? 因为我在规格中找不到它。

感谢您的大力支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    HBM - 2kV

    CDM - 1kV

    我们在数据表中没有提到 mm Moving fwd。