This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC1G08:快速开关与门

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC1G08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/866774/sn74auc1g08-fast-switch-and-gate

器件型号:SN74AUC1G08

你(们)好。

我正在寻找能够生成1ns 宽度脉冲的高带宽和栅极。 我看到 、对于 CL=15pF 的 SN74AUC1G08、tpd=TPLh=tphl 为2ns。 我们是否有任何速度更快的器件?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    AUC 是我们产品系列中最快的产品系列。 它可以达到最小250MHz 频率、并且可以随着电容负载的降低而升高。 但是、500MHz 似乎很难也不太可能。