This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS244:逻辑论坛

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LS244, SN74LV541AT, 74AC11244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/866113/sn74ls244-logic-forum

器件型号:SN74LS244
主题中讨论的其他器件: SN74LV541AT、 74AC11244

各位专家、您好!

我正在寻找一款 TTL 器件、该器件具有与 SN74LS244 (八路缓冲器和线路驱动器)同等的功能、但应在封装的一侧具有所有输入、在封装的另一侧具有所有输出、以便在 PCB 上轻松进行 P&R。  

理想情况下、采用塑料 DIP 封装的器件最好、但不可用、塑料小外形封装也可以。

期待您的回复。

谢谢、致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

    该器件可能是您要查找 的 SN74LV541AT器件。 它具有 TTL 兼容输入和直通架构。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    非常感谢您的快速回复。 这正是我要查找的器件。

    请允许我再提出一个问题如下:

    以前、TI 经常发布所谓的"TTL 数据手册"。 本书包含器件简介、引脚图和真值表。 这不是一份完整的数据表、但它是一本很棒的参考书籍、可用于查找适用于所选功能和属性的器件。 我知道这一点是因为我在80年代初在德国弗莱辛工作了几年、担任应用工程师。   

    这类书籍在搜索具有专用功能的 TTL 器件方面大有帮助。 就像我对 SN74LS244的等效器件有这个问题一样。

    我知道、如今的纸质书籍不再出版、但能否在 TI 网页的某个位置找到此类信息(即 TTL 器件列表、其中包含简短的功能说明)?

    提前感谢您的帮助。

    此致

    Shyam Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    抱歉、我对您建议使用 SN74LV541AT 作为与 SN74LS244的同等产品的确认过于乐观。

    实际上 、SN74LV541AT 和 SN74LS244并不是相当等效的!!

    原因:SN74LS244具有两个可单独启用/禁用的4位缓冲器/驱动器、因此 SN74LS244可用作2:1 4位总线多路复用器。 另一方面、SN74LV541AT 具有单个8位缓冲器/驱动器。 OE1和 OE2同时启用/禁用所有8位。 因此、遗憾的是、与 SN74LS244情况一样、它不能用作2:1 4位总线多路复用器。

    请允许我请求您推荐在封装的另一侧具有所有输入和所有输出的任何其他等效器件。

    这正是我要求在纸质或网站上提供 TTL 数据库服务的原因。 如果有的话、我可以自己轻松地寻找这些原始信息、而不会浪费 您宝贵的时间。

    但是、无论如何、请为我提供帮助。

    谢谢、致以诚挚的问候

    Shyam Gupta  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、你的第一个问题是八进制缓冲器、而不是多路复用器。

    搜索函数 显示只有74xx241、74xx244和74xx541是8位缓冲区。 74xx157、74xx3257、TSxxx 或 TMUXxxx 等实际多路复用器具有相同的引脚排列问题。

    显然,您无法避免更复杂的路由。

    最后一个数据手册是2007年的数字逻辑数据包数据手册。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的回复。

    同时、我发现 SN74AC11244与 SN74LS244具有完全相同的功能(即我可以对两个4位总线进行多路复用)、并且在另一侧具有输入和输出。

    这是一个较大的封装(24引脚)、但这应该没问题。 我可以使用该器件简化 PCB 布线。 我只希望该器件仍在生产中、因此可供使用。

    再次感谢您的帮助。

    此致

    Shyam Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它没有 SN 前缀:74AC11244、 并且可用。 DIP 版本已停产。