This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G139:查找温度范围为-40#39;C ~ 125#39;C 的类似器件

Guru**** 2618775 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G139, SN74LVC139A-Q1, SN74AHC139

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/865832/sn74lvc1g139-looking-for-similar-device-that-the-temperature-range-are--40-c-125-c

器件型号:SN74LVC1G139
主题中讨论的其他器件: SN74LVC139A-Q1SN74AHC139

尊敬的专家:

我正在寻找2线至4线解码器 、找到了 SN74LVC1G139、它的封装尺寸和性能可以满足我的要求、但工作温度为 -40°C ~ 85°C 我需要一个温度范围 为-40°C ~ 85°C 的器件 您能否分享一些建议?

我喜欢的要求是:

-电源电压:3.3V

-2 线至4线解码器

工作温度:-40°C ~ 125°C

-封装尺寸:VSSOP (8) 2.30mm×2.00mm 或更小

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎没有单栅极器件。

    SN74AHC139或 SN74LVC139A-Q1是双栅极器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我的电路板空间有限、选择双栅极器件可能不是一个好的解决方案。  

    无论如何都谢谢。