This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV07A:SN74LV07A:下冲

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/863030/sn74lv07a-sn74lv07a-undershoot

器件型号:SN74LV07A

你好。

根据 SN 74 LV07A 数据表、下冲电压为-0.5V
如果下冲电压低于-0.5V、是否存在任何风险?
我们观察到-1V/1.5ns、这是否应该正常?

此致。
Jungo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jungo、

    在输出端使用串联电阻器可以在很大程度上限制过冲/下冲、同时还会限制输出电流。

    绝对最大值表注2指出、如果输出电流限制在规定的技术规格范围内、则可以超过额定输出电压。  

    这是什么应用? 如果适合应用、我们可以建议使用替代器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、

    感谢您的回答。
    这是一个工业设备控制器。
    输入电流为12mA、这是否正常?

    此致。
    Jungo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这应该可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、

    感谢您的回答。
    我们了解到-1 V/1.5 ns 的下冲电压不是问题。

    此致。
    Jungo