This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74GTL2014:GTL2014的负电压风险

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74GTL2014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/866336/sn74gtl2014-negative-voltage-risks-for-gtl2014

器件型号:SN74GTL2014

大家好、

我的客户 现在正在使用 SN74GTL2014。 对于端口 输入(逻辑 电压为3.3V)、但它具有3.943v 正 尖峰和-0.63v 负 尖峰。 我们需要检查 负 尖峰是否正常。     线路中没有串联电阻器、因此很难 确定 负 电流。 我们是否有评估    风险的方法? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    您不应该对此有任何问题、下冲的时间非常短(~4ns)。 过冲在绝对最大值范围内、并且也是一段很短的时间。