This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T774:在第8.3.2节条件下的输出驱动?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/866238/sn74axc4t774-output-drive-under-section-8-3-2-conditions

器件型号:SN74AXC4T774

您好 SLL、

想要确认当遵循数据表第8.3.2节中定义的平衡高驱动 CMOS 推挽输出时、SN74AXC4T774的预期输出驱动电流是多少。 这是40uA 组合电源电流规格吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    如电气特性规范中所述,该器件在3Vcc 时每通道可输出+/- 12mA 电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源电流是流入 VCCx 和流出 GND 的电流;它与输出电流无关。

    在 VOL/VOH 的测试条件中可以找到器件在不超过额定压降的情况下能够实现的驱动电流。