This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVC164245:SN74ALVC164245DGG 问题

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245, SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/866480/sn74alvc164245-sn74alvc164245dgg-issue

器件型号:SN74ALVC164245
主题中讨论的其他器件:SN74AXC8T245SN74LVC8T245

您好,

当 VCCB 启动,在 VCCA 启动前端口 B 的状态是什么?

我们如何在 VCCA 启动前将端口 B 的输出电平保持在低电平?

在我们的函数中、VCCB 将在 VCCA,端口 B 的状态此时。非常重要之前启动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所见、数据表的第10节不允许您在 VCCA 之前为 VCCB 上电而不会出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用的工作电压电平是多少? 此器件没有 Vcc 隔离/Ioff 保护。 使用 SN74AXC8T245时、可能为2.5V <>3.3V。  

    对于3.3V <>5V 的情况、您可以考虑使用 SN74LVC8T245、该器件可提供 Vcc 隔离、从而确保当任一 Vcc 处于低电平时 IO 处于 HiZ 状态。

    我建议使用弱下拉电阻、以确保 IO 上的低电平。