This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:器件间偏移

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/866237/sn74axc8t245-part-to-part-skew

器件型号:SN74AXC8T245

您好!

"我们不保证器件间偏移的任何值。 但是、如果一次性订购所有器件且它们来自同一批次、则<10ns 似乎是一个合理的预期。"

感谢您之前的回答、我有一个后续澄清:

对于最大传播延迟为5ns 的电压转换条件1.8 (VCCA)-> 2.5/3.3 (VCCB)-> 1.8/3.3 (VCCB)-> 1.8/2.5 (VCCB)、我预计这10ns 的部件间偏差也会降低。

例如、如果一个器件的偏斜为0.5ns、另一个器件的偏斜为5ns、则器件间偏斜仅为4.5ns。 你同意吗? 我是否可以预计它低于4.5ns (在1.8->3.3转换中)?

谢谢、

Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vibhu、

    是的、这是一个合理的假设。