This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB 至 SATA III 桥接器

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/866233/usb-to-sata-iii-bridge

主题中讨论的其他器件:TUSB9261

TI 是否生产 USB 转 SATA III 桥接芯片(即6Gbps SATA)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否;唯一的 USB SATA 桥接器是支持 SATA II 的 TUSB9261。