This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4001UB:Q 和 Qbar 的初始输出级

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/865888/cd4001ub-initial-output-stage-of-q-and-qbar

器件型号:CD4001UB

我使用的是 CD4001UBM96芯片、它是一个 NOR 门。 我使用其中的两个 NOR 门来创建 SR 锁存器。 现在、我不确定该电路的初始输出级、因为芯片获得电源时将打开哪个或非门、我不知道吗?  

您能帮我解决这个问题吗? 基本上、我想知道哪个或非门先通电、它是随机的还是特定的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除非您添加其他组件以强制进入初始状态、否则它是未知的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navin、

    您可以考虑使用下面提供的 JK 触发器:

    通过 PRE 和 CLR 输入、您可以选择器件的默认加电状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但问题仍然是一样的。 现在、我必须将 RESET 设置为高电平、然后将其设置为低电平。  

    那么、D LATCH 也不知道初始级输出吗? 或者是否有任何其他电路可以执行此任务?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有锁存器/触发器具有未知的初始状态。

    在上电时生成预设/清零脉冲的最简单方法是使用电阻器+电容器。