This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:输出电压不确定

Guru**** 2617705 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/865504/txb0108-output-voltage-uncertain

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件:TXS0108E

你(们)好

我在该 IC 上遇到一个间歇性问题。

如果将 FGPIO0设置为输出、将 FPGIO1设置为输入、则我使用跳线将输出连接到输入。

将输出设置为高电平、有时我获得的读数大约为1.69V 而不是3.3V、GPIO 无法触发为高电平、当我将输出设置为低电平时也会发生这种情况、它将获得1.69V 而不是0V。

然而、在我移除并连接回输入和输出之间的跳线后、它设法根据设置获得3.3V 和0V。

您能不能就这方面的进展提供建议?

Rgds
开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    《使用 TXB 型转换器进行电压转换指南》的第2节 指出:

    我们将 TXB 型转换器称为"弱缓冲"、因为它足够强大、能够在直流状态期间将输出端口保持在高电平或低电平、 但它很弱、因为当 kΩ 需要改变总线方向时、连接到 A 或 B 端口的系统驱动器可以很容易地对4k Ω 阻抗缓冲器进行过驱动。 […]

    外部系统驱动器必须提供超过±2mA 的电流、以可靠地过驱动弱缓冲器提供的保持。

    这意味着 TXB 输出不能驱动 TXB 输入。 TXB I/O 仅在直接连接到低阻抗 CMOS 输出或高阻抗 CMOS 输入时工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、克莱明

    该信息非常有用、并说明了遇到的问题。  
    如果是这种情况、我们是否有其他类似的器件可以解决此问题?

    Rgds
    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS0108E 将能够处理这种情况。 但是、请检查电路是否仍然与所有内部上拉电阻器一起工作。