Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4046A
主题中讨论的其他器件:CD74HC4046A
大家好、
我们正在与 PLL 合作、将60Hz 信号提升到振荡速度快2^18倍的信号、大约为15.728 MHz。 输入信号的范围约为40Hz 至70Hz、因此 PLL 的输出需要具有大约10MHz 至20MHz 的范围。
我们无法使输出信号达到正确的频率。 目前为400kHz、这似乎是最小偏移频率。 设计我们 PLL 的人员正在研究 R1、R2、C1、R3和 C2的正确电阻器和电容器值。 但我也一直在做一些研究、因为在解决问题之前、我们无法真正向前迈进。 我们已经尝试了几种不同的组合、但没有任何结果使我们进入 MHz 范围。
我在前面的应用手册(http://www.ti.com/lit/an/scha003b/scha003b.pdf)中已经介绍了一代较早的 PLL。 但是、我以前没有使用过 PLL、所以我很难掌握我们需要的电阻器和电容器的大小。 此外、由于这种较旧的 PLL 似乎依赖于较高的电压、我担心某些文档并不能真正转换为较新的器件。
是否有人对我应该为电阻器和电容器使用的值有任何见解? 或者、我是否可以使用另一个可能有所帮助的参考?
谢谢、
-Tom