This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC6T622:需要 IBIS 模型

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC6T622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/866138/sn74avc6t622-ibis-model-needed

器件型号:SN74AVC6T622

我无法在 TI 网站上找到 SN74AVC6T622的 IBIS 模型。 在使用替代模型之前、我想检查是否有适用于此特定器件的模型。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我们没有此器件的模型。 我们团队提供的所有可用 IBIS 模型都将在 TI.com 上的产品文件夹中提供。

    如果没有、那么我建议将 IBIS 模型用于另一个 AVC 器件、因为 I/O 缓冲器在同一系列类型中是相似的。

    谢谢!

    卡兰