This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:使用 SN74LVC1G17作为时钟缓冲器

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17, SN74AUC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/865935/sn74lvc1g17-use-sn74lvc1g17-as-clock-buffer

器件型号:SN74LVC1G17
主题中讨论的其他器件: SN74AUC1G17

你(们)好

在我们的设计中,摄像机 MCLK (24MHz)布线长度约为40cm。 因此、我希望使用时钟缓冲器来提高信号完整性

能否使用 SN74LVC1G17

顺便说一下、SN74LVC1G17和 SN74AUC1G17的区别是什么?

谢谢

谢谢你

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVC 针对3.3V 进行了优化;AUC 针对1.8V 进行了优化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    除了电压差之外,LVC 的驱动能力也比 AUC 高;但是,这两种施密特触发器件都设计为支持>24MHz 的频率。

    也可以考虑使用一些时钟缓冲器器件。