This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4093B:需要知道 NAND 输出上的最大输出电压

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4093B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/865660/cd4093b-needs-to-know-vout-max-on-nand-outputs

器件型号:CD4093B

大家好、

我的客户正在使用 CD4093B、 他们需要知道当栅极输入电压(Vin)最大化时、每个与非门的最大输出电压(Vout)是多少? 此外、该四路与非门器件的最大开关速度是多少?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    该器件所处的电源电压是多少?

    您要问的是、该器件的 VOH 是什么。 这是一个与非门、因此它将把输入与非门结合在一起。 可以在数据表中找到 VOH 或输出高电压、具体取决于所使用的电源。 它还取决于负载、因为随着器件提供更多电流、输出高电压将降低。

    例如、您可以在数据表中看到、当6.8mA 典型值由器件提供时、输出电压将为13.5V、电源为15V。

    谢谢!

    卡兰