This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC595:SN74AHC595

Guru**** 2618435 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC595, SN74AHCT595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/865200/sn74ahc595-sn74ahc595

器件型号:SN74AHC595
主题中讨论的其他器件: SN74AHCT595

您好!

我正在进行多路复用配置、我们从 AD-ADG5412中选择了多路复用器。 当我在寻找可用作端口扩展器的 SN74AHC595选项时、我们的板上将有多个多路复用器。 我们的板上有 SPI、我们是否可以使用 SN74AHC595驱动 ADG5412的选择线路(VIH 最大为2.0)和(VIL 最大为0.8)、如果您发现此配置有任何问题、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    使用的电源电压和 ADG5412上的外部负载是多少? 使用3 Vcc 时、VIH 2V 应该正常。 但使用5V Vcc 时、VIH 还不够。 您可以考虑使用 SN74AHCT595、它在5Vcc 下具有2V VIH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    SN74AHC595的工作电压计划是多少? 数据表中提供了建议的工作条件表、其中包含我们器件的 VIH 和 VIL 规格。  https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ahc595.pdf 

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    很抱歉提供了错误的数据、我是说(VIH -> 2V min)在上面的查询中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于3V Vcc、AHC 的数据表中的最小 VIH 为2.1V。 因此、无法保证 AHC 器件将所有输入识别为高电平。

    如果 ADG 器件连接到 AHC 输入端、则不会对 ADG 输出负载超过1uA (AHC 输入引脚的输入泄漏)、这将导致 VOH 高于2V、因此您可以正常工作。