This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G34:TC7SG34FU (TE85L F)-东芝 EOL 器件 SN74AUP1G34是最佳的替代产品吗?

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G34
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/865310/sn74aup1g34-tc7sg34fu-te85l-f--toshiba-eol-device-is-the-sn74aup1g34-the-best-replacement

器件型号:SN74AUP1G34

E2E、

东芝半导体公司将停产 TC7SG34FU (TE85L F)、并要求我们为其提供最佳交叉参考。

电源电压为1.5V。

 

TI 交叉参考推荐我 SN74AUP1G34DCKR (交叉参考代码:Q)。 您能否检查此交叉参考是否正确?

如果是、您可以创建一个比较表吗?

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    是的、SN74AUP1G34是此器件的理想交叉参考。 我检查了许多规格、如果不是相同的、则在所有规格中都要好得多。  这实际上取决于客户是否对该缓冲器有任何特定要求。 另请注意、它们的器件在1.5V 电压下不符合工作规范。 它清楚地表明、操作仅在1.5V 时保持数据。

    当其数据表中的所有规格都用于器件运行时、很难比较规格。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    感谢您的检查!   

    Yuta