This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]单稳多谐振荡器的最大输出脉冲长度是多少?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/865306/faq-what-is-the-maximum-output-pulse-length-for-a-monostable-multivibrator

主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G123

常见问题解答:逻辑和电压转换> 单稳多谐振荡 器>>电流常见问题解答

单稳多谐振荡器件没有官方最大输出脉冲长度、但存在实际限制。

Rext/Cext 引脚上的泄漏将限制电阻器尺寸。 例如、对于 SN74LVC1G123、数据表中的最大泄漏电流列为0.25uA。 为了使输出端的压降保持在最小值(Vcc 的10%)、电阻器不能超过~660千欧(R < 10%*Vcc_min/I_i_max = 10%*1.65/0.25e-6 = 660千欧)。

电容值不存在最大限制、但10uF 是表面贴装电容的实际最大限制。

使用这两个值、我们可以将输出脉冲宽度(K = 1)估计为:

TW = 1 * 10U * 660k = 6.6s

应用报告 《使用 SN74LVC1G123单稳多谐振荡 器进行设计》提供了一些有关使用这些器件进行设计的有用信息。