This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]单稳多谐振荡器的输出脉冲长度在电源电压变化时有多稳定?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/865305/faq-how-stable-is-the-output-pulse-length-of-a-monostable-multivibrator-across-changes-in-supply-voltage

主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G123

常见问题解答:逻辑和电压转换> 单稳多谐振荡 器>>电流常见问题解答

该图来自 SN74LVC1G123数据表。 您可以看到"K"值随着电源电压的增加而减小、但它也取决于计时电容器的值。 K 值的变化直接转换为输出脉冲宽度的变化(tw)。 脉冲宽度的公式为:

TW = K * R * C

变化 K 将直接以相同的量变化、因此可以直接使用上面的图来确定特定电源电压范围内的变化。

应用报告 《使用 SN74LVC1G123单稳多谐振荡 器进行设计》提供了一些有关使用这些器件进行设计的有用信息。