This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]单稳多谐振荡器在整个温度范围内的输出脉冲长度有多稳定?

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/865301/faq-how-stable-is-the-output-pulse-length-of-a-monostable-multivibrator-across-temperature

常见问题解答:逻辑和电压转换> 单稳多谐振荡 器>>电流常见问题解答

应用报告《使用 SN74LVC1G123单稳多谐振荡 器进行设计》中提供了一些有关此方面的有用信息。

本质上、时序主要由电路板上的外部电阻器和电容器决定。 这些组件通常在温度范围内具有很大的变化、这比单稳器件本身的变化要引起更多的关注。 上述应用手册显示、隔离后、单稳多谐振荡器器件的温度变化将导致输出脉冲宽度变化小于1%。 相对而言、电容器的值随温度变化25%或更多会比较常见、这将直接转换为此类器件的脉宽误差。