This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]如何配置单稳多谐振荡器#39;s 输入以触发上升/下降沿?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/865300/faq-how-do-i-configure-a-monostable-multivibrator-s-inputs-for-rising-falling-edge-triggering

主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G123

常见问题解答:逻辑和电压转换> 单稳多谐振荡 器>>电流常见问题解答

SN74LVC1G123的逻辑功能表

大多数单稳多谐振荡器(MMV)器件具有与上述逻辑表非常相似的逻辑表。

输入 A\、B 和 CLR\都触发相同的输出时序电路-所以只要遵循所有其他时序技术规格、器件就可以配置为主动使用其中一个、两个或全部三个。

对于下降沿触发配置、设置 B =高电平、CLR\=高电平、并使用 A\来触发信号。

对于上升沿触发配置、设置 A\=低电平、设置 CLR\=高电平、并为触发信号使用 B。

CLR\输入也可用于上升沿触发、此时 A\=低电平、B =高电平。 区别在于 CLR\引脚可以随时异步禁用输出脉冲、而其他输入只能在适当的上升/下降沿触发。