This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC138A:4线至16线解码器

Guru**** 2813435 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC138A, TM4C1294NCPDT, SN74LVC16T245, CD74HC154, CD74HC4514, CD74HC4515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/864842/sn74lvc138a-4-to-16-line-decoder

器件型号:SN74LVC138A
主题中讨论的其他器件: TM4C1294NCPDTSN74LVC16T245CD74HC154CD74HC4514CD74HC4515

您好!

我将级联两 个 SN74LVC138A 来创建一个4-16解码器。 输入 来自 TM4C1294NCPDT。 输出为 SN74LVC16T245。

我更愿意使用单个解码器芯片。  CD74HC154是一个选项吗? 是否会有更好的解决方案?

谢谢、

维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    我在我们的产品系列中只看到4:16解码器的三个选项:

    CD74HC154

    CD74HC4514

    CD74HC4515

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以帮助他人您为什么要提出这些建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    这些是唯一的三个选项。