This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 非门逻辑

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC540, SN74AHC16540, SN74AHC240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/865212/not-gate-logic

主题中讨论的其他器件:SN74AHC540SN74AHC16540SN74AHC240

您好!

我正在寻找一个充当"非门"的芯片。

要求是:我有两个选择行、我要在其中选择1介于2之间。 因此、当1个引脚驱动至 VCC 时、其他引脚将驱动至0V。 如果芯片具有非门阵列、那会更好。 高导通电压-> 2V 至 VCC。 VCC I 在3.3V - 5V 时良好。

请为此建议合适的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    我已筛选了2个通道所需 Vcc 范围的参数搜索。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    感谢您的回答。

    是任何可支持多达21个通道的可用芯片、我的要求是21个通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需更改搜索功能中的通道数即可获取 此列表

    最大的器件具有16个通道。 例如、您可以将 SN74AHC16540和 SN74AHC540组合在一起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens。

    是的、我们将支持16个通道的2个器件缩减到了最低。

    对于剩余的5个通道、您可以考虑使用六路施密特触发反相器或另一个八路器件、如 SN74AHC540或 SN74AHC240。