This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC73:具有 SN74121N 和 DCP010512DBP 的 CD74HC73

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC73, LM317M, SN74121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/863117/cd74hc73-cd74hc73-with-sn74121n-and-dcp010512dbp

器件型号:CD74HC73
主题中讨论的其他器件: LM317MSN74121

您好!

我在随附的文件中的电路中传递了。 它使用 CD74HC73、SN74121N、DCP010512DBP 和 LM317M。 此电路的目的是获取一个输入5V 50kHz 信号并输出一个25kHz 信号、此信号能够改变输出信号的振幅并在时间上移动输出(通过两个电位器)。 随着时间的推移、我们在电路稳定性方面遇到了一些问题、我们希望能够使用 SPICE 模型对其进行仿真、或者确定可用于确定电路本身是否存在一些固有问题或只是一些问题的替代电路设计/组件 我们端的一些质量问题导致它也无法正常工作。  

如果有人可以查看当前设计、那将会有所帮助。 我们还欢迎您帮助确定其他可能的解决方案以满足我们的要求。

感谢 youe2e.ti.com/.../oviyat-_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供更好的原理图? 我无法判断连接了哪些节点。 没有结点。 您能否为所有器件使用正确的符号、以便我了解它们的连接方式并查看原理图中器件的流程。

    我没有适用于单稳态多谐振荡器的 SPICE 模型、因此可能无法在 SPICE 软件中设计该电路。  

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我能为你做的最好的事情。 我不是设计它的人、因此我拥有的所有"原理图"都是在我们的组服务器中找到的图像。 这些元件的标记与之前的原理图不同、但在这个新原理图中、它们的总体位置是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您说电路存在稳定性问题时、您的具体意思是什么? 您是否有一些范围内的运营情况?

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我没有任何示波器截图、这是我们发送给他们的电路上的远程协作者发现的问题、他们没有使用示波器收集任何数据以发送我们。 实际上、如果不考虑电路的物理运行、您是否只能弄清电路理论上能否以预期方式运行? 如果电路在理论上可以工作、那么我们可能遇到的问题可能是由我们自己的构造问题引起的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kasey、

    这是你必须在团队之间单独确认的事情。 我只能支持 CD74HC73和 SN74121等逻辑器件。 我只能通过这些器件的原理图看到多个问题。 您已将这些器件上的输入保持悬空、从而使输出处于不确定状态。  

    这两个器件都有一个数据表、其中包含真值表、用于通知将基于输入的输出。 例如、  

    如您所见、不知道 J 引脚上的值是多少、我不知道输出是多少。 所有 CMOS 输入都需要连接到电源(高电平)或 GND (低电平)。 另一个问题是 JK 触发器的电源引脚 Vcc 未连接? 在上一个原理图中、您已将其连接到不起作用的输入。 您需要将其连接到单稳多谐振荡器所需的外部电源。

    我还认为您应该为 DCP010512和  LM317分别发布帖子。 这样、这些器件的器件专家将为您提供最佳建议。

    谢谢!

    卡兰