This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:需要具有更好延迟规格的类似器件

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/864904/sn74axc8t245-need-similar-part-with-better-delay-specification

器件型号:SN74AXC8T245

您好!

我正在寻找 MII、RMII 和 RGMII 接口电压转换介于1.8V - 3.3V 之间、升压和降压转换的器件。 单向是可以的。

要求:

  1. 输入和输出引脚之间的最大延迟< 10ns
  2. 器件间延迟差小于10ns
  3. 通道间延迟< 1ns

以下是我的问题:

  1. 对于我的电压范围、器件满足要求1、您能确认2和3吗?
  2.  6.11、6.12和6.13中的传播延迟值是否也考虑了要求2?
  3. 数据表上是否有要求3的规格?
  4. 根据应用和时序要求、是否有更适合的器件?

谢谢、

Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vibhu、

    这将是最适合您要求的器件。

    2.我们不保证器件间偏移的任何值。 但是、如果一次性订购所有器件且它们来自同一批次、则<10ns 似乎是一个合理的预期。

    我们保证逻辑器件的通道间偏差小于1ns。 我们的数据表中通常未列出此规格。

    谢谢!

    卡兰