This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVT8996:TRST 输入

Guru**** 2959240 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9090-Q1, UCD9090, SN74LVT8996-EP, SN74LVT8996

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/864883/sn74lvt8996-trst-input

器件型号:SN74LVT8996
主题中讨论的其他器件:UCD9090-Q1、 UCD9090、

您好!

我的客户在将 UCD9090-Q1用作 JTAG 器件的设计中使用 SN74LVT8996-EP。 UCD9090在/TRST 线路上需要10kOhm 的外部下拉电阻、但 SN74LVT8996-EP 的默认状态是将/TRST 缓冲为高电平(由于/PTRST 上的内部上拉电阻)。

当没有发生 JTAG 通信时、是否建议在/PTRST 上放置一个外部下拉电阻器来满足 UCD9090的要求? 如果是、/PTRST 下拉电阻值应该是多少?

谢谢、

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当  没有发生 JTAG 通信时、是否建议在/PTRST 上放置一个外部下拉电阻器来满足 UCD9090的要求? 如果是、/PTRST 下拉电阻值应该是多少?

    您好、Jon、

    恐怕我不知道 UCD9090的要求-您表示这个问题与 SN74LVT8996有关、因此系统向我发送了这个问题。

    我可以告诉您、只要 SN74LVT8996的/PTRST 引脚电阻为10千欧或更小、您就可以在该引脚上放置一个下拉电阻。 列出的弱内部上拉电阻为125k Ω 至450k Ω(3.6V/30uA 至3.6V/8uA)之间的某处。