This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:最高结温

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/863489/sn74avc4t245-maximum-junction-temp

器件型号:SN74AVC4T245
主题中讨论的其他器件:SN74AXC4T245

您好、e2e、

你好。

我们收到了一位客户的查询、该客户正在寻找 SN74AVC4T245PWR 的最高结温。
如果您能帮助提供数据表中未指定的信息、我们不胜感激。
产品页面:  https://www.ti.com/product/SN74AVC4T245  

提前感谢。

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    对于逻辑器件、 TJ (max) 等于最大存储温度(Tstg (max))。该值通常为150°C

    我们有一个常见问题解答、可解答此问题:

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    非常感谢您的参与!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我们最近还发布了 SN74AXC4T245器件、该器件与 AVC4T245引脚相同、性能更强大、同时支持更宽的工作电压范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!  

    感谢您的观看。 我也把这个给了客户。   

    艺术