This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC1T45:相位噪声

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC1T45, SN74AXC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/864769/sn74avc1t45-phase-noise

器件型号:SN74AVC1T45
主题中讨论的其他器件: SN74AXC1T45

您好、支持团队、

SN74AVC1T45的相位噪声是否有规格或数据?
是否可以使用 SN74AVC1T45实现-135dBc/Hz@100kHz、-140dBc/Hz@1MHz?

此致、
Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takahashi San:

    我们没有在数据表中指定任何相位噪声规格。

    但是、我们在25MHz 输入源下以47.3ps 的速度测量了 SN74AXC1T45的 RMS 相位抖动(RMS 抖动18.8ps)。

    SN74AXC1T45的附加 RMS 抖动为28.5ps (47.3ps-18.8ps)。

    这是否足以满足应用需求?

     

    谢谢、

    Shreyas