This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC16T245:数据中指定的最大数据速率

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC16T245, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/863745/sn74avc16t245-maximum-data-rate-specified-in-data

器件型号:SN74AVC16T245
主题中讨论的其他器件: SN74AXC8T245

尊敬的 TI:

我对 SN74AVC16T245 16位双电源总线收发器有疑问、以澄清客户提出的问题、因为数据表中的答案不清楚。  

 数据表第一页显示:

“最大数据速率

–380Mbps (1.8V 至3.3V 电平转换)”

 380Mbps 是指器件上每个位同时高达380MHz (即高达380M 字/秒)、还是指16位器件的最大聚合数据吞吐量(即380Mbps/16位= 23.75MHz)?

我认为这可能意味着每个位高达380MHz (或每秒380M 字),但数据表中也没有任何内容可以说它不是设备的聚合数据吞吐量。

谢谢、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据速率为每通道。 (通道较少的器件也是如此。)

    请注意、在交替为零和一位时为380Mbps、会产生190MHz 的方波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您使用的是 SN74AVC16T245的哪个封装?

    您还可以考虑使用2个尺寸更小的 SN74AXC8T245器件(RJW/RHL 封装)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您使用的是 SN74AVC16T245的哪个封装?

    您还可以考虑使用2个尺寸更小的 SN74AXC8T245器件(RJW/RHL 封装)。

    对于1.8<>3.3V 的转换、AXC 支持高达380Mbps 的最大数据速率。