This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC04:连接问题

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/864433/sn74hc04-connection-question

器件型号:SN74HC04

团队、

如下图所示、连接此器件时需要注意的任何问题或问题?  已了解数据表中未显示该值、但仍可在实验室环境中按预期工作、具体应用需要以这种方式使用该逆变器。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我首先要提到的是、数据表不能保证这种用例。

    因此、从技术上讲、电压只是相对于另一个电势的电势。 将 GND 引脚设置为-5V、并将 Vcc 引脚设置为 GND、使器件的行为与 GND 和 Vcc 引脚设置为5V 时相同。

    现在、我假设您的输入信号为负? 则输出信号也将为负。 请注意、不要意外地引入-5V 至0V 范围之外的任何电压。 如果系统在此范围内运行、那么对于芯片、它将只会注意到 VCC 引脚和 GND 之间的5V 差异、这是芯片的工作方式。 此外、请确保不要让任何输入引脚悬空、并在这种情况下将其连接到 GND 或-5V。  

    谢谢!

    卡兰