This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC3G07:SN74LVC3G07DCUT

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/864254/sn74lvc3g07-sn74lvc3g07dcut

器件型号:SN74LVC3G07

您好!

我们对生产日期代码(二进制)有一定的怀疑。
年为2006或2016、8月份为8月份。
是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergey、

    此主题具有一个非常类似的问题:  

    此器件上的二进制日期代码为:0110、1000

    转换为十进制数:6、8

    该器件于2001年发布、因此最早可能的生产日期为2006年。

    最后一年/月:{2006、2016}、8月