This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204-Q1:布局指南

Guru**** 2788305 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/864202/lsf0204-q1-layout-guideline

器件型号:LSF0204-Q1

您好!

在 LSF0204-Q1 数据表中, LSF0204-Q1器件靠近高压侧放置是很常见的。 那么、这种布局要求的原因是什么?

如果高压侧有多个器件、如何放置 LSF0204-Q1?

谢谢你。

此致。

Gavin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gavin、

    在 LSF 器件的较高电压侧保持较短布线的原因是为了减少容性负载、从而提高信号完整性和速度。

    这里有一个很棒的视频、详细解释了这一点:  

    请告诉我是否可以提供进一步的帮助。