This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP2G07:1.25V 缓冲器 IC

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP2G07, SN74AXC4T245, SN74AXC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/862411/sn74aup2g07-1-25v-buffer-ic

器件型号:SN74AUP2G07
主题中讨论的其他器件: SN74AXC4T245、 SN74AXC2T45

各位专家、您好!

我的客户正在寻找缓冲器 IC;
要求:单端信号、1.25V -> 3.3V、20Mbps、2~4通道。
它们计划在 Vcc=1.5V 的电压下运行。
但 SN74AUP2G07可支持 Vcc+0.5V。 Vcc=1.5V 时、很难转换1.25V -> 3.3V。
可以告诉我建议吗?
谢谢、此致、
Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     SN74AUP2G07可以正常工作。 仅当其处于活动状态时、其输出才限制为 VCC + 0.5V;在高阻抗状态下、您可以将其上拉至更高的电压。

    如果要将 1.25V 输入信号转换为3.3V、则应使用 SN74AXC4T245等电平转换器。 输出是否需要开漏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    似乎要求使用2通道电平转换器。

    SN74AXC2T45可支持低电压1.2 <>3.6V 电平转换、并且不需要像 AUP2G07 OD 器件那样的外部上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好专家、

    感谢你的答复。
    我知道电平转换器更好。
    Thnkas 和此致、
    Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    感谢你的答复。
    我知道电平转换器是满足要求的器件。
    我会建议客户使用电平转换器。
    谢谢、此致、
    Ryo Akashi