This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]能否将 Cext 引脚连接到单稳态多谐振荡器上的接地端?

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV221A, SN74LVC1G123, SN74LV123A, SN74221, SN74LS221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/864010/faq-can-i-connect-the-cext-pin-to-ground-on-a-monostable-multivibrator

主题中讨论的其他器件:SN74LV221A、 SN74LVC1G123、 SN74LV123A、 SN74221、 SN74LS221

常见问题解答:逻辑和电压转换> 单稳多谐振荡 器>>电流常见问题解答

对于大多数 MMV 器件、是的、Cext 引脚可接地。

在 TI 产品系列中的许多 MMV 上、Cext 引脚在内部接地。 将此引脚外部接地不会对这些器件造成任何负面影响。 其中包括但不限于 SN74LVC1G123、 SN74LV123A 和 SN74LV221A。

一些较旧的器件不应将 Cext 引脚接地。

SN74221和 SN74LS221是两个示例、其中 Cext 引脚不应 从外部接地、如数据表中所述:

如果您希望使用上述未涵盖的特定 MMV、请使用右上角的橙色按钮"提出相关问题"。 我们可以为您验证数据表是否不清楚。

如果您想了解有关单稳多谐振荡器的更多信息、请访问: