This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] +5VDC &-15VDC 来自+15VDC 电源的模拟 AD570模数转换器问题

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/863563/5vdc--15vdc-from-15vdc-supply-question-for-analog-ad570-a-d-converter

模拟 AD570模数转换器的+5VDC 和-15VDC 电源问题

我问的原因是我不确定是否100%? 工程师的答案。

从+15VDC 开始、我想为 AD570供电、数据表建议使用+5V 和-15V 电源。

我能用'Condor B15-1.5'(输出 15VDC@1.5 安培)直流来实现这一点 电源的输出连接到3个元件串联电阻“分压器”ET=15=E1+E2+E3 15=5+5+5 (使用10K 欧姆元件)

好的、ET=E1+E2+E3、假设我如何"分离"电源、如何获得负电压或电势差;我是否反转极性? 我是否颠倒 Vs 连接、我是否将电源接地0VDC 视为-15VDC?

0VDC 和-15VDC、如何实现它? 我可以从电池座中串联的原电池中获得这种电压吗? 为我绘制原理图?

我只需要一个简单的答案。

我可以用手机相机拍摄的大量照片补充这段文字,但我不喜欢用这样的时间来回答这样一个简单的问题,那会很有趣。

我尝试通过电话让我的零件供应商技术支持人员回答这个问题。

“100nF=.01uF 吗?”

'是的。'

“宾果游戏”。

数据表参考 https://www.i-components.nl/pdf/ce-AD570SD.pdf (AD570.pdf)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会浏览 TI 网站以了解电源管理解决方案。

    此外、我还附加了一个有关反相降压/升压的应用手册、该应用手册可能会有所帮助。

    e2e.ti.com/.../snva856.pdf