This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G74:SN74LVC1G74

Guru**** 2533660 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G74, SN74HCS74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/861771/sn74lvc1g74-sn74lvc1g74

器件型号:SN74LVC1G74
主题中讨论的其他器件: SN74HCS74

您好!

我在设计中使用的是部件"SN74LVC1G74"。 电路如下所示。 在这种配置下、我的输出(Q)在电源上电后有时会变为高电平、有时会变为低电平。 我需要输出在通电后始终处于"低(Q)"状态。 请帮助我解决此问题。

V_buff 为5V

从处理器驱动 SET & REST 引脚。 我为这两个引脚放置了上拉电阻器、并将电容器放置在 RESET 引脚上以实现上电复位。

此致

Anuraj NK

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请显示上电时 VCC、CLR#和 Q 的示波器迹线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anuraj:

    我认为、Clemens 在使用示波器布线时可能会遇到的情况是、在 Clear 引脚上输入信号的速度可能太慢、无法使电路正常工作。 我建议您切换到 SN74HCS74、它附带施密特触发输入。 不建议在没有施密特触发输入的器件上使用类似的 RC。 如果您打算使用 LVC 器件、我建议您在清零引脚前面使用施密特触发缓冲器。

    这是一个逻辑分钟视频、其中使用触发器作为按钮。

    https://training.ti.com/convert-momentary-switch-toggle-switch?context=1134826-1139263-1136772

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    感谢您的重播。 添加附加电路的时间太晚了、因为电路板是制造的。

    我是否可以使用一个连接到 CLR 引脚的下拉电阻器、以便在其上电后、输出(Q)将为低电平。

    此致

    Anuraj NK

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CLR#上的下拉电阻会使边沿更慢。

    但我们还不知道发生了什么;请显示示波器迹线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anuraj:

    我们从您那里听说过、现在已经有一段时间了、因此我假设您能够解决这个问题。 如果不是、请随时在此主题上再次发帖、我们可以继续提供支持。 我相信我们想要一些示波器快照、以便更好地查看您遇到的问题、因此如果您需要进一步的支持、请提供这些示波器。