This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL032:请为 TL032CDR 提供 ESD (HBM 和 CDM)

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/863712/tl032-please-provide-the-esd-hbm-and-cdm-for-tl032cdr

器件型号:TL032

请为 TL032CDR 提供 ESD (HBM 和 CDM)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenqian、

    欢迎参加 e2e 论坛。 电流数据表中没有 ESD 额定值。 我在1997年10月发现了一份 ESD 测试报告、其中 HBM 和 CDM 在2kV 下通过。 1997年10月的测试结果是样本数据、而不是数据表评级。